Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, présente, tout au long du Mondial de l’Automobile de Paris, ses solutions de mobilité électrique pour relever les plus grands défis liés à l’adoption des véhicules électriques (VE). Ces innovations rendent plus fiable, plus rapide et plus pratique la recharge des VE dans toutes les circonstances et pour tous les usages : à domicile, sur le lieu de travail et en déplacement.
Sera notamment présentée, la nouvelle borne de recharge pour la maison individuelle, Schneider Charge, mais également de nombreuses solutions dans le domaine de la mobilité électrique : EVlink Pro DC 180 kW, EcoStruxure EV Advisor, …
Dévoilées lors de l’Innovation Summit de Schneider Electric, ces nouvelles solutions permettent aux usagers de gérer, surveiller et entretenir efficacement une infrastructure de recharge fiable, contribuant ainsi à répondre aux besoins anticipés de centaines de millions d’utilisateurs.
Schneider Electric présent au Mondiale de l’Automobile
Porte de Versailles - Paris
14 au 20 octobre 2024
Pavillon 4 - – Stand 4A82
« Schneider Electric souhaitant aider le plus grand nombre à relever les grands défis liés à l’adoption des VE, il est tout naturel que nous soyons présents au Mondial de l’Automobile. Notre panorama de solutions permet des recharges rapides et fiables, ainsi que la gestion, le contrôle et l’installation de l’infrastructure. Alors que la demande en stations de recharge augmente avec l’adoption grandissante des VE, il est primordial que nos clients aient confiance en nos technologies de recharge et reconnaissent la fiabilité de nos solutions. » a déclaré Romain Flattet – VP Channel & Power Products Schneider Electric France.
Gestion des réseaux de charge, minimisation des temps d’arrêt
EcoStruxure EV Advisor répond aux principales préoccupations des utilisateurs, en minimisant les temps d’arrêt des bornes de recharge. Avec des capacités de supervision en temps réel, d’analyse et de gestion à distance, cette nouvelle offre de logiciel en tant que service (SaaS) fournit aux opérateurs de points de charge (CPO) des informations précieuses sur les performances, la consommation d’énergie et l’efficacité opérationnelle. Les problèmes peuvent alors être résolus rapidement, ce qui contribue à assurer la fiabilité de l’alimentation, une continuité de service et à fournir une solution pratique aux conducteurs de VE.
Une recharge à 80 % en seulement 20 minutes
Avec près de 90 % de la recharge de VE prévue au sein de bâtiments, Schneider Electric a également développé EVlink Pro DC, une borne de recharge rapide pour les environnements commerciaux et industriels. Solution évolutive de 120 kW à 180 kW, EVlink Pro DC maximise l’efficacité énergétique et minimise les coûts liés à la consommation d’électricité grâce à une allocation dynamique de la puissance. Ce système équilibre la quantité d’énergie fournie à chaque véhicule en fonction de ses besoins et réduit la perte de puissance entre les bornes de recharge. EVlink Pro DC 180 kW permet aux véhicules d’atteindre une charge de 80 %[i] en seulement 20 minutes, optimisant ainsi la consommation d’énergie et réduisant le temps nécessaire à la recharge.
Recharge de pointe de véhicules électriques à domicile
Schneider Charge, une borne connectée pour la recharge à domicile, a été conçue dans un souci de facilité d’installation pour l’installateur certifié, de simplicité d’utilisation pour le propriétaire de VE, de capacité d’adaptation, de sécurité et d’efficacité énergétique. Alors que seuls 51 % des propriétaires de VE dans le monde disposent d’une borne de recharge à domicile, Schneider Charge constitue une solution robuste, pratique et efficace.