Schneider Electric présente SM AirSeT™ : le tableau sans gaz SF6 et digital
- Le nouveau tableau de distribution moyenne tension SM AirSeT de Schneider Electric a recours à l’isolation dans l’air, et au vide comme technologie de coupure pour la première fois pour la fonction interruptrice, évitant ainsi le SF6, puissant gaz à effet de serre.
- Le tableau SM AirSeT dispose des mêmes dimensions compactes de la gamme SM6 et propose un nouveau mécanisme de commande en matériaux composites à l’endurance renforcée.
- La nouvelle technologie a récemment été reconnue par l’ « Innovation for Cool Earth Forum » (ICEF) comme l’une des dix meilleures innovations mondiales pour lutter contre le changement climatique.
Rueil-Malmaison (France), le 19 novembre 2020 – Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a dévoilé sa nouvelle gamme de tableaux moyenne tension digitaux et écoresponsables à l’occasion de l’Innovation Summit 2020, son premier événement en ligne. Le SM AirSeT représente un grand bond en avant en matière de développement durable car il utilise de l’air et la technologie d’interrupteur à coupure dans le vide en remplacement du gaz SF6. Il permet également aux utilisateurs d’exploiter pleinement les avantages des fonctions digitales pour valoriser les données. Cette nouvelle offre est donc une évolution à la fois plus respectueuse de l’environnement mais également plus performante des SM6, l’une des gammes de produits classiques de distribution électrique secondaire les plus vendues de Schneider Electric.
Depuis la présentation de sa technologie d’interrupteur à coupure dans le vide (Shunt Vacuum Interruption, SVI™) associée à l’isolement dans l’air lors du CIRED et de la European Utility Week en 2019, l’entreprise ne cesse d’annoncer des pilotes réussis de cette nouvelle gamme moyenne tension auprès de fournisseurs d’électricité et sur des sites de clients privés. Le nouveau tableau digital et écoresponsable s’adresse au marché de la distribution d’électricité secondaire. Il sera commercialisé dans un premier temps dans plusieurs régions d’Asie et d’Europe et, en particulier, dès 2021 en France.
L’entreprise prévoit autant d’enthousiasme que pendant la phase pilote, car l’association entre la technologie SVI et l’isolement dans l’air permet d’éviter l’utilisation de SF6, et par conséquent de s’affranchir également d’opérations de recyclage de ce gaz, tout en conservant les avantages de faible encombrement des précédents produits. Le nouveau tableau offre une suite complète de fonctionnalités, parmi lesquelles l’interrupteur-fusible sans SF6, souvent privilégié dans les immeubles. Il conserve également le mode de fonctionnement qui a fait ses preuves dans la gamme SM6 traditionnelle permettant ainsi une transition facilitée vers cette nouvelle gamme SM AirSeT.
L’air est le meilleur des gaz
« Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que le meilleur des gaz est l’air pur. Je suis très heureux de dévoiler le SM AirSeT, notre tableau digital et écoresponsable sans SF6. C’est le progrès le plus important dans le domaine des tableaux moyenne tension depuis de nombreuses années. Il jouera un rôle essentiel dans la décarbonisation de l’électricité et contribuera considérablement à l’économie circulaire. La responsabilité environnementale nous tient à cœur, de même qu’à nos clients. Aujourd’hui, nous facilitons l’abandon d’un gaz à effet de serre tout en conservant tous les avantages que nous ont toujours offerts les équipements classiques avec SF6 », déclare Frederic Godemel, Vice-président de la division Power Systems de Schneider Electric.
Schneider Electric a dévoilé différents projets pilotes réussis de sa nouvelle gamme SM AirSet moyenne tension sans SF6 auprès de nombreux fournisseurs d’électricité comme E.ON en Suède, GreenAlp en France et EEC Engie en Nouvelle-Calédonie, auxquels viennent régulièrement s’ajouter d’autres clients, y compris des réseaux d’électricité privés pour applications commerciales et industrielles.
La technologie innovante du nouveau tableau de distribution SM AirSeT de Schneider Electric a récemment été reconnue par l’« Innvovation for Cool Earth Forum » (ICEF) comme l'une des dix meilleures innovations mondiales pour lutter contre le changement climatique.
« C’est un honneur d’être distingué aux côtés d’excellentes institutions comme le MIT et Pacific Northwest National Laboratory pour des progrès majeurs en faveur de la décarbonisation mondiale. Avec notre nouvelle technologie de tableau électrique sans SF6 free qui remplace le gaz à effet de serre fréquemment utilisé par de l’air, nous ouvrons une voie essentielle qui mènera à la création de réseaux électriques beaucoup plus écoresponsables et de systèmes d’alimentation industriels respectueux de l’environnement », déclare Frédéric Godemel
Une technologie plusieurs fois récompensée
Lors de la Foire de Hanovre, le nouveau tableau SM AirSeT avait déjà remporté l’Industrial Energy Efficiency Award, qui met en lumière l’engagement exceptionnel de l’entreprise à investir dans des solutions à haute efficacité énergétique et à les mettre en œuvre. Le prix a été décerné par Deutsche Messe, en coopération avec le cabinet indépendant de conseil et d’étude de marché EUPD Research, à l’occasion des Hannover Messe Digital Days. Le jury a désigné le gagnant en étudiant son niveau d’innovation, sa contribution à l’efficacité énergétique, ses avantages économiques et ses caractéristiques de développement durable.
Le tableau SM AirSeT a également été nommé pour un autre prix sectoriel décerné cette année par Deutsche Messe, l’HERMES Award, pour lequel la technologie a été retenue parmi les trois finalistes. En mai dernier, la technologie SM AirSeT de Schneider Electric avait été primée par IF, la célèbre institution de design, qui lui a décerné un IF Design Award.
L’entreprise a également mis l’accent sur les avantages des nombreuses technologies numériques qui peuvent être intégrées à son nouveau tableau. Des capteurs de surveillance de l’état du tableau permettent, par exemple, de mettre en œuvre des opérations de maintenance préventive et prédictive grâce aux données transmises à des outils d’analyse sophistiqués tels que ceux proposés par la solide plateforme et architecture EcoStruxureTM de Schneider Electric.
Fichiers joints
Schneider Electric présente SM AirSeT™ : le tableau sans gaz SF6 et digital (.pdf; Communiqué)
PDF, document19/11/2020Consulter la ressource
Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust
Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.