Bienvenue sur le site web institutionnel de Schneider Electric

Schneider Electric propose Mureva EVlink, la prise de recharge de véhicules électriques connectée, facile à installer et pratique à utiliser

  • Une prise de recharge robuste, étanche et sûre, intégrant un contrôle permanent des surchauffes et surcharges.
  • Une recharge moyenne de 10 km par heure, pour répondre aux usages quotidiens de la voiture électrique.
  • S’intègre dans l’écosystème Wiser pour être pilotée à distance depuis l’application Wiser Home.

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes industriels, présente sa prise renforcée Mureva EVlink. Designée pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui répond aux besoins d’aujourd’hui, tout en anticipant ceux de demain.
Cette nouvelle prise vient compléter l’offre de bornes EVlink, présente historiquement sur ce marché, et apporte une solution sûre et économiquement intéressante pour répondre à des besoins en forte croissance. En effet, 51% des véhicules immatriculés en 2023 étaient hybrides ou électriques. En proposant une gamme qui s’installe facilement et rapidement dans les maisons, la nouvelle prise renforcée intègre l’expertise de Schneider Electric dans la gestion de l’énergie et la connexion avec un accès facile à l’écosystème Wiser afin de maîtriser et optimiser la recharge de sa voiture.

Une prise performante et simple à installer
Les émissions nationales de gaz à effet de serre proviennent pour 30% des transports (chiffre 2021, France Stratégie). Pour limiter ces émissions, l’Europe a tranché en faveur des véhicules électriques : en 2035, il ne sera plus possible d’acheter un véhicule neuf à moteur à énergie fossile. Qui dit voiture électrique, dit borne ou prise de recharge. Elles doivent pouvoir être gérées, optimisées et s’intégrer facilement dans la gestion énergétique globale des bâtiments et des logements.
La prise Mureva EVlink répond à ces attentes : elle est robuste, étanche et trouve sa place sur n’importe quelle surface, en extérieur comme en intérieur. Simple à installer, elle dispose de la même ergonomie de montage que le reste de la collection d’appareillages Mureva Styl. Résultat : une mise en place rapide et facilitée, grâce notamment à un grand volume de câblage et à des astuces à chaque étape de l’installation. Par ailleurs, l’installation de cette prise peut être faite par un professionnel électricien sans certification IRVE.

Elle dispose de nombreuses fonctionnalités pour que son utilisation soit la plus confortable possible. En permettant une recharge moyenne de 10 km par heure, elle répond à la plupart des usages quotidiens de la voiture électrique et est idéale pour les rouleurs modérés qui parcourent jusqu’à 50km/jour. La prise Mureva EVlink peut parfaitement convenir en complément d’une borne pour les utilisateurs qui ont plusieurs véhicules à recharger.

Son bouton on/off lumineux rend l’usage de la prise très intuitif : moins de manipulations de câble, une limitation de la consommation en veille et un statut de charge visible en un coup d’œil.  

Avec son design spécifique intégrant un support et des crochets, le câble de recharge est toujours rangé et à portée de main.

Conçue pour un usage intensif, sa robustesse est doublée d’un système de mesure automatique et permanente de la température, qui limite tout risque de surchauffe ou de surcharge.

Evolutive et connectée à l’écosystème Wiser pour être pilotée à distance
 Nativement connectable, Mureva EVlink peut être pilotée à distance depuis l’application Wiser Home avec l’ajout d’une passerelle. Il est alors possible de visualiser et de suivre la consommation d’électricité et ainsi maitriser la charge de son véhicule électrique.

En cas d’anomalie ou de consommation anormale, l’application envoie une alerte.

Grâce au système connecté Wiser, il est possible également de verrouiller et d’éteindre la prise à distance, de planifier et programmer les heures de charge automatiquement, pour profiter par exemple des heures creuses, et ainsi réduire sa facture énergétique.

En ajoutant le pilotage de la recharge du véhicule électrique à l’écosystème Wiser en plus du chauffage, de l’éclairage et des ouvrants, Schneider Electric permet à l’utilisateur de vivre pleinement son logement au rythme de ses moments de vie.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) opens in new Window
Partager cette page :