Bienvenue sur le site web institutionnel de Schneider Electric

Schneider Electric redéfinit l’habitat connecté avec une alliance entre technologie, design et durabilité

  • Un écosystème connecté intelligent de solutions pour rendre la maison plus efficace et confortable.
  • Une gamme de finitions variées pour s'adapter sans compromis à tous les intérieurs et besoins spécifiques
  • Des solutions et produits innovants pour intégrer en toute sécurité les nouveaux besoins et usages

Schneider Electric, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, réaffirme sa vision de l’écosystème de solutions pour l'habitat intelligent, alliant innovation technologique et excellence en design.

L’habitat du futur, accessible aujourd’hui

Chez Schneider Electric, chaque produit, qu'il s'agisse de prises électriques élégantes, de thermostats connectés avancés ou de bornes de recharge pour véhicules électriques, joue un rôle essentiel dans l'écosystème énergétique de la maison. Ces dispositifs, bien que souvent discrets, sont des concentrés de technologie et d'innovation. Grâce au travail du Design LAB, chaque création devient une pièce esthétique et fonctionnelle, apportant à la fois confort et sécurité au quotidien.

Les interrupteurs raffinés, comme les Infrastructures de Recharge de Véhicule Électrique (IRVE), sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans chaque habitat et répondre aux usages au plus près de l’utilisateur de façon intuitive et sécurisée. Ce maillage complet est connecté au système Wiser qui permet de piloter son logement depuis son téléphone ou sur place.

« Notre ambition est de transformer chaque foyer en un espace où technologie et design se rencontrent pour créer une expérience utilisateur la plus fluide et ingénieuse possible. » déclare Olivier Delepine – VP activité Home & Distribution France chez Schneider Electric.

Une personnalisation sans limite

Les formes, matières et couleurs variées des gammes d'appareillage Ovalis, Odace et Unica Deco de Schneider Electric apportent une diversité qui permet à chacun de personnaliser son espace selon ses goûts et ses besoins, dynamisant ainsi chaque intérieur. La marque propose un large choix d'options, des finitions métalliques modernes aux textures naturelles et chaleureuses, en passant par des couleurs contemporaines, permettant aux solutions de s'adapter à toutes les esthétiques et d'enrichir visuellement chaque pièce.

Parmi les gammes phares, Odace se distingue par ses lignes épurées et sa modularité ; une solution accessible et élégante qui trouve sa place dans tous les types d'intérieurs. Son design minimaliste et contemporain en fait une référence pour les projets résidentiels modernes. Plus de 3 millions de foyers en sont déjà équipés.

La gamme Ovalis propose une approche épurée de l'appareillage, centrée sur la simplicité d'usage et l’adaptabilité. Avec ses lignes sobres et ses finitions classiques, la gamme s’intègre naturellement dans tout type d’intérieur, en neuf comme en rénovation. Conçue pour aller à l’essentiel, elle répond aux besoins du quotidien avec fiabilité, tout en maintenant une esthétique discrète et cohérente avec l’ensemble de la maison.

La gamme Unica Déco, quant à elle, incarne le raffinement et l'exclusivité avec ses finitions premium et ses matériaux nobles. Proposant un large éventail d'options personnalisables, de la pierre naturelle aux finitions métallisées, Unica Déco satisfait toutes les attentes en matière d'esthétique et de prestige.

Pensée pour les environnements les plus exigeants, la gamme Mureva Styl allie robustesse et design moderne. Étanche, résistante aux chocs et facile à installer, elle s’impose comme la solution idéale pour les espaces extérieurs, les garages ou les ateliers. Avec ses lignes sobres et sa finition mate, Mureva Styl prouve que fonctionnalité et esthétique peuvent parfaitement coexister, même dans les conditions les plus rudes.

Un écosystème intelligent

L'écosystème de Schneider Electric va au-delà des simples produits individuels ; il constitue un réseau intégré de solutions interconnectées qui transforment la maison en un environnement intelligent et réactif. Grâce à une communication fluide entre les différents dispositifs, l'habitation devient plus efficace, sûre, et confortable.

Les solutions, telles que Wiser, permettent une gestion énergétique optimisée, notamment grâce à l’intelligence artificielle embarquée qui permet d’intégrer les habitudes de l’habitant et d’anticiper les changements météorologiques, tandis que les bornes de recharge IRVE facilitent la transition vers une mobilité durable, répondant ainsi aux enjeux environnementaux actuels.

L'engagement de Schneider Electric envers un design intelligent se reflète dans chaque détail, prouvant que les éléments les plus discrets peuvent avoir un impact significatif. Cet écosystème transforme chaque maison en un lieu de vie moderne et connecté, où le design sublime la technologie.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) opens in new Window
Partager cette page :