L’utilisation d’inductances de ligne est particulièrement recommandée dans le cas d’installation de plusieurs démarreurs électroniques sur la même ligne
d’alimentation. Les valeurs des inductances sont définies pour une chute de tension comprise entre 3 et 5 % de la tension nominale du réseau .
Installer l’inductance de ligne entre le contacteur de ligne et le démarreur .
d’alimentation. Les valeurs des inductances sont définies pour une chute de tension comprise entre 3 et 5 % de la tension nominale du réseau .
Installer l’inductance de ligne entre le contacteur de ligne et le démarreur .
Publié pour: Schneider Electric Francophone Africa


Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.