Consulter notre FAQ
Quelles sont les fonctions des dispositifs de cadenassages frontals?
Sert à cadenasser un disjoncteur ou un interrupteur en position "ouvert" ou "fermé"
- Diamètre du cadenas : 3 à 6 mm
- Plombable (diamètre maxi : 1,2 mm)
- Le verrouillage en position ON n’empêche pas le déclenchement du disjoncteur ou de l'interrupteur en cas de défaut
- Sectionnement : en conformité avec la norme CEI/EN 60947-2
Publié pour:Schneider Electric Francophone Africa
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :