Solutions de contrôle pour les turbomachines
Découvrez comment nos solutions de modernisation ont aidé une usine pétrochimique à améliorer ses systèmes de surveillance vieillissant.
Contrôle des équipements critiques
Profitez de nos solutions de turbomachines pour améliorer la performance des turbines à gaz, à vapeur et hydrauliques.
Modernisez les turbines grâce à nos solutions de contrôle des turbomachines
Dans la mesure où la production globale et la sécurité de l’usine dépendent de la performance des turbomachines, il est essentiel de minimiser les pannes et les arrêts non planifiés. En remettant à niveau les contrôles des turbines, vous pouvez restaurer la performance des machines et garantir la rentabilité.
Découvrez nos solutions pour le contrôle des turbomachines
Solutions de contrôle des turbomachines pour l'industrie pétrolière et gazière
Les mises à niveau des turbines améliorent la performance et la sécurité. Recevez des solutions complètes de contrôle des compresseurs, y compris les mécanismes anti-surtension, la gestion de la performance et la répartition des charges pour protéger les turbines et améliorer la productivité .
Solutions de contrôle de turbomachines pour le secteur de l'énergie
Obtenez des solutions de contrôle de générateur, y compris le contrôle de l’alimentation et l’AVR. Les turbomachines sont essentielles pour la production et la sécurité, ce qui en fait un investissement crucial. La prévention des coupures de courant améliore l’efficience, la capacité de production et la rentabilité globale de l’entreprise.
Solutions de contrôle de turbomachine pour une mise à niveau mécanique
Prolongez la durée de vie des équipements TMC avec les mises à niveau mécaniques. Les usines de traitement à turbines doivent fonctionner sans faille pendant plus d’une décennie, ce qui nécessite des contrôles robustes et des pièces fiables. Améliorez les diagnostics et la visualisation pour un prolongement opérationnel entre les remises à niveau
Services numériques et d'ingénierie pour TMC
Nos solutions numériques vous permettent de surveiller vos équipements afin d’éviter des dommages potentiels, de réduire les coûts de maintenance et d’augmenter l’utilisation de vos équipements. Nos services avec des solutions numériques améliorent l'efficacité opérationnelle, l'impact économique et le retour sur investissement (ROI).
Explorez notre offre de contrôle des turbomachines
Profitez de notre offre complète de services d'ingénierie et de conseil, développée au fil de plusieurs décennies d'expérience dans le contrôle des turbomachines.
Nos offres de service concernant les turbomachines inclut la conception de l’ingénierie des interfaces (FEED), les évaluations d’ingénierie par des experts et une assistance au démarrage pour assurer des opérations fluides et sans heurts.
1. Où les turbomachines sont-elles utilisées ?
Presque toutes les formes d'énergie renouvelable liées à des machines nécessitent l'utilisation de turbomachines. Qu'il s'agisse de compresseurs, de soufflantes, de grilles d'aération, de pompes ou de turbines, ces solutions de turbomachines comprennent une série de composants essentiels pour les applications de production, de stockage ou de fourniture d'énergie renouvelable. De manière générale, les turbomachines se divisent en deux catégories : la première est utilisée pour produire de l'énergie. Cela comprend des turbines à vapeur, des turbines hydrauliques et des turbines à gaz. La seconde consiste à augmenter la pression totale du fluide de travail en consommant de l’énergie. Elle comprend des turbines à vapeur, des turbines à gaz et des moteurs actionnant des pompes, des compresseurs et des ventilateurs. Étant donné l’utilisation répandue des solutions de processus avec turbomachines et les progrès dans le domaine, il faut disposer impérativement des meilleurs contrôles de turbomachines et des meilleures solutions de processus de turbomachines afin d’assurer une performance optimale et d’atteindre les objectifs énergétiques.
2. À quoi sont utilisées les turbomachines ?
Les moteurs peuvent actionner des pompes, des compresseurs et des ventilateurs. Les solutions pour turbines, générateurs, compresseurs et moteurs, avec des compétences en mise à niveau mécaniques et une gamme étendue de solutions de turbomachines, produisent une excellence opérationnelle et une sécurité optimisée. Les turbomachines peuvent être utilisées pour la production d'énergie, les processus automobiles, les systèmes aérospatiaux et d'autres applications dans différents secteurs. Nous fournissons des solutions de processus avec turbomachines pour des utilisations générales et des applications critiques, améliorant la sécurité et l’efficience opérationnelle tout en permettant le contrôle de la performance et la gestion des équipements.
3.- Pourquoi les solutions de contrôle des turbomachines sont-elles essentielles ?
Les installations de processus à turbine doivent fonctionner en continu pendant une décennie ou plus. Cela nécessite des contrôles solides, des composants mécaniques fiables, la prévention des faux déclenchements et la possibilité de réparer et d'effectuer des tests en ligne. Les solutions de mise à niveau mécanique peuvent prolonger la durée de vie des équipements de contrôle des turbomachines et renforcer la fiabilité globale en améliorant la visualisation, les diagnostics et les simulations, ce qui contribue à accroître l'efficacité opérationnelle en garantissant des délais d'exécution plus courts. Nous offrons des solutions de turbomachines robustes, notamment des logiciels, des systèmes de sécurité et des contrôleurs comme les systèmes de sécurité EcoStruxure Triconex, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PACs, les contrôleurs dédiés et les interfaces homme-machine (HMI).