Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Si tenemos una cadena de variadores ATV320 cada uno con su tarjeta Ethernet IP y los conectamos en Daisy Chain aprovechando el doble puerto RJ45. ¿Qué sucede con la comunicación si se apaga uno de los variadores? ¿Falla o continua la comunicación?

Ambiente :
Hardware

Línea de producto :
Variadores de Velocidad, IDVSD

Causa :
Número de Parte

Resolución :

Tal como lo muestra la siguiente gráfica pasará, por ejemplo tenemos un PLC con 5 variadores conectados como se muestra a continuación:

imagen 1

Si el Drive de la mitad pierde su alimentación:

Imagen 2




Todos los drives conectados en el otro sitio no comunicarán con el PLC, la tarjeta Ethernet del ATV320 tiene que tener una alimentación permanente para que la aplicación siga corriendo.

imagen 3


La solución para estos casos es asegurar con una fuente externa constante los 24VDC de las tarjetas de comunicación y control de los variadores de velocidad.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies