Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo funcionan el TransferPact Automatic y TransferPact Active Automatic?

Transferpact

¿Cuando el TransferPact Automatic o el TransferPact Active Automatic trabajan en modo automático son capaces de posicionarse en los siguientes 3 estados de forma permanente : S1 cerrado y S2 abierto    //   S1 abierto y S2 cerrado   //   S1 y S2 abiertos ?
Cuando el TransferPact Automatic o el TransferPact Active Automatic están en modo automático siempre favorecerán a la fuente en la que la tensión y la frecuencia estén dentro del rango establecido.

TransferPact Automatic o el TransferPact Active Automatic, pueden permanecer permanentemente en los siguientes estados
S1 cerrado y S2 abierto   //    S1 abierto y S2 cerrado

Para la situación S1 y S2 abiertos, también puede ser una posición (por ejemplo en el momento de la puesta en marcha), o si por ejemplo se produce un movimiento a la posición de Off (bien a través de la HMI, o bien en manual por la maneta o el control remoto).


¿Cuando TransferPact Automatic o el TransferPact Active Automatic trabajan en modo manual son capaces de posicionarse en los siguientes 3 estados de forma permanente : S1 cerrado y S2 abierto    //   S1 abierto y S2 cerrado   //   S1 y S2 abiertos?
Si, TransferPact Automatic o el TransferPact Active Automatic pueden estar en modo permanente en estos tres estados :
S1 cerrado y S2 abierto    //   S1 abierto y S2 cerrado   //   S1 y S2 abiertos


¿Se puede hacer una transacción cerrada con el TransferPact Automatic o el TransferPact Active Automatic?
No, dentro de esta gama de TransferPact, hay únicamente equipos con Open Transition, siempre con paso por cero cuando se retorna a la red normal prioritaria (aunque con tiempo de menos de 200 ms).

En Schneider Electric, solo se dispone de modelos del tipo Closed Transition en el catalogo de ASCO (disponibles bajo demanda)


¿Es posible hacer una transferencia con TransferPact Automatic o con el TransferPact Active Automatic con la siguiente configuración de fuentes : Entrada S1 monofásica + neutro y la entrada S2  trifásica + neutro?
No, TransferPact Automatic o TransferPact Active Automatic, se alimentan con tensión de línea; no con tensión entre fase y neutro


¿Qué transiciones admiten TransferPact Automatic o TransferPact Active Automatic?
Los dos tipos de transición admitidos por los TransferPact Automatic o TransferPact Active Automatic son:
1. Transición abierta
2. Transición con retardo

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto:
  • Documentación del producto
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies