FLC1 es el parámetro para ingresar la corriente nominal de placa del motor en TeSys T. En este parámetro, la corriente nominal del motor se ingresa como un porcentaje del valor nominal del TeSys T.
Ejemplo:
Para TeSys T de rango 8 Amperios (LTMR08) y un motor de corriente nominal de placa de 2 Amperios, debe ajustar el valor de FLC1 a 25% porque la corriente nominal del motor es 25% de la corriente a carga completa del módulo TeSys T (LTMR08). A seguir ejemplo con SoMove:

Esto significa que la corriente en el registro ModBus 466 (valor de la corriente en porcentaje) toma el valor de 100% cuando alcanza el 25% de la corriente del valor de corriente nominal del módulo TeSys T.
Publicado para: Schneider Electric Argentina