Para las islas (drop) M580, deberá utilizar ADDMX con el bloque WRITE_CMD_MX
La función ADDMX se utiliza para convertir una cadena de caracteres que respeta la sintaxis de dirección de dispositivo Control Expert (ex Unity Pro) en una matriz de enteros a fin de administrar (e)X80 módulos de comunicación serie en Islas de Entradas/Salidas comunicadas mediante protocolo Ethernet.
La función ADDMX puede ser utilizada directamente por las siguientes funciones de comunicación en un sistema M580:
READ_STS_MX
WRITE_CMD_MX
READ_PARAM_MX
RESTORE_PARAM_MX
SAVE_PARAM_MX
WRITE_PARAM_MX
INPUT_CHAR
PRINT_CHAR
READ_VAR
WRITE_VAR
INPUT_BYTE
DATA_EXCH
SEND_EMAIL
Para direccionar un BMX CRA 312*0 o BME CRA 312*0, o un módulo directamente con su dirección IP, el parámetro IN adopta una de las 2 formas siguientes:
‘r0.s0.ch0{ip.ip.ip.ip}’
‘r0.s0.ch0{ip.ip.ip.ip}TCP.MBS’
Para dirigir un servidor Modbus mediante el protocolo Modbus, el parámetro IN adopta una de las 2 formas siguientes:
‘r0.s0.ch0{ip.ip.ip.ip}TCP.MBS\\r1.s1.ch1.d’
‘r0.s0.ch0{ip.ip.ip.ip}TCP.MBS\\r1.s1.ch1.d.MBS’
Ejemplo:
NOM BMX en el Drop #4 , Rack0, Slot 8, Canal 1, servidor Modbus remoto en la dirección 15: ADDMX('0.0.3{192.168.100.31}\\0.8.1.15')
Publicado para: Schneider Electric Argentina