Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo calibrar el módulo PMESWT0100 con Control Expert?

Problema:
Instalé el PMESWT0100 y veo que los datos se visualizan, pero los valores parecen fluctuar y las lecturas son inconsistentes.
¿Cómo calibrar el PMESWT0100 con Control Expert?

Línea de productos:
PMESWT0100
Módulo X80
M580

Entorno:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolución:
Para que las lecturas sean lo más precisas posible, la calibración del PMESWT0100 es obligatoria.
La calibración periódica es necesaria para el PMESWT0100, por ejemplo, si ha estado funcionando durante un largo periodo de tiempo, si los valores comienzan a desviarse o si las condiciones ambientales cambian, como la temperatura o la humedad.

Para iniciar el proceso de calibración, asegúrese de que el PMESWT0100 esté configurado correctamente en el proyecto M580 y que el Led de Run esté iluminado color verde.

1) En el navegador DTM, haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo PMESWT0100, bajo la CPU M580. Seleccione Conectar.
2) Una vez conectado, haga clic con el botón derecho nuevamente en el PMESWT0100 y seleccione Menú de dispositivos > Funciones adicionales > Calibración.
3) En la ventana que se abre, introduzca la capacidad máxima junto con las unidades de medida utilizadas.
4) En los modos de calibración, seleccione el modo de calibración de su preferencia.
El Ajuste Cero y la Calibración Física son tipos comunes de calibración que se describirán en este articulo.
Para el Ajuste Cero, simplemente necesitará quitar todo el peso de la celda de carga conectada. Haga clic en Inicio y luego en Continuar para establecer el valor Cero del módulo.
Para la Calibración Física, se especificará el número de puntos de datos que se almacenan entre 1 y 3 en términos de la unidad de medida que se está utilizando.
Para 500g, especificaría 500, para 1 kg, especificaría 1000, etc.
Cuanto más datos utilice para las referencias de calibración, más precisas serán las lecturas en su aplicación.
5) Haga clic en Inicio. Siga las instrucciones para Fijar el Cero de pesaje y luego, para Calibrar físicamente, agregando el número especificado de pesos reales de referencia.
6) Cuando haya completado el proceso de calibración, haga clic en el botón Guardar en memoria.
7) Para finalizar, se le pedirá que guarde la configuración en el servidor FDR y que se le avisara del reinicio del módulo. Estos dos pasos son obligatorios para que el módulo tome el nuevo valor de calibración.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto:
Rango:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies