Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo se calcula o mide la corriente neutra (corriente N o I4) en PM8000?

Problema
¿Cómo se calcula o mide la corriente neutra (corriente N o I4) en PM8000?
_____________________________________________________________
Línea de productos
Medidores de la serie PM8000
_____________________________________________________________
Medio ambiente
Power Monitoring Expert (PME)
Configuración ION
Modbus mastering
_____________________________________________________________
Solución
fabricado como se indica en el registro de Modbus PM8000, existe un mapa de registro denominado: Current N con Modbus Register 3006, que también se denomina I4.

Cuando el medidor PM8000 está configurado con modo voltios 4W-WYE, I4 Modbus Register mostrará un valor para el valor actual cuando:
A: Los terminales I4+ e I4- están cableados como cableado 3CT con cableado específico de -(I1+I2+I3). Consulte la Imagen 1.
, or
B: Los terminales I4+ e I4- están cableados como cableado 4CT. Consulte Imagen 2.

Imagen 1:
Image of Wiring 3 CTs to I4

Imagen 2:
Image of 4CTs connected to PM8000

Nota: En ambas conexiones de cableado anteriores, el valor de I4 en el medidor se ve afectado por la relación I4 CT.

Imagen 3
Image of 3CTs connected to PM8000 without wiring I4


·El PM8000 tiene otro registro, I5 en Modbus register 3008, con etiquetaCorriente G. Esta corriente es la corriente residual -(I1+I2+I3+I4). Cuando el medidor esté conectado como se muestra en la imagen 1, I5 siempre será cero.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto:
  • Documentación del producto
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies