Línea de productos
Power monitoring Expert 9.x
Power monitoring Expert 2021
Power monitoring Expert 2022
Power monitoring Expert 2023
Power monitoring Expert 2024
Medio ambiente
Licencias
Resolución
La tabla siguiente muestra las diferentes licencias disponibles para PME.
Licencia de prueba
Descripción: las nuevas instalaciones del sistema incluyen una licencia de prueba por tiempo limitado.
- Habilita la mayoría de las funciones de PME (consulte para detalles)
- Incluye una licencia de equipo ilimitado.
- Vence después de 90 días.
- No se puede extender ni volver a instalar.
- Incluye licencias de cliente que sólo se pueden usar en el servidor principal, no en una computadora cliente.
- Permanece activo hasta su vencimiento, incluso si se han activado otras licencias.
- Se agrega junto con otras licencias activas.
Licencia base
Descripción: se trata de una licencia necesaria. Habilita las funciones del servidor PME. Sin la licencia de Base, el sistema no funciona. La misma licencia básica se puede usar para sistemas de bases de datos independientes o distribuidos. La licencia básica incluye el uso de un Cliente de ingeniería y dos Clientes Web.
Licencia de dispositivo
Descripción: se trata de una licencia necesaria. Permite el uso de dispositivos de monitoreo en PME. Las licencias se venden en paquetes de 5, 25, 50, 100, 200, ilimitado. Se debe activar al menos un paquete de licencias en el sistema. Las licencias siguientes existen:
- DL de entrada (para tipos de dispositivos de nivel de entrada)
- Media DL (para tipos de dispositivos de nivel intermedio)
- DL estándar (para tipos de dispositivos avanzados)
Licencia de cliente
Descripción: ésta es una licencia opcional. Permite el uso de clientes de ingeniería y clientes Web. Se aplica lo siguiente:
- Las licencias de cliente Web se pueden adquirir independientemente de las licencias de cliente de ingeniería.
- Una licencia de cliente de ingeniería incluye una licencia de cliente Web.
- Licencias de cliente ilimitadas disponibles
Licencia de Módulo de Software
Descripción: ésta es una licencia opcional. Permite el uso de un módulo de software. Cada Módulo de Software requiere su propia licencia específica. PME contiene los siguientes módulos de software:
- Módulo de administración de energía de respaldo
- Módulo de facturación
- Módulo de rendimiento de los interruptores
- Módulo de administración de capacidad
- Módulo de análisis de energía
- Módulo de notificación de eventos
- Módulo de monitoreo de aislamiento
- Módulo de rendimiento de calidad de la energía (incluye dispositivos de calidad de la energía)
Licencia De Paquete De Gadget
Descripción: ésta es una licencia opcional. Permite el uso de gadgets de consola. Cada Gadget Pack requiere su propia licencia específica. Los siguientes Gadget Packs existen en PME:
Paquete de gestión de consumo de energía (incluidos los equipos: Sankey, Pareto, Pareto agregado, mapa de calor, clasificación de consumo, clasificación de consumo agregada)
Licencia de servidor de DA OPC
Descripción: ésta es una licencia opcional. Permite el uso del componente de servidor OPC en PME.
Licencia de SQL Server
Descripción: ésta es una licencia opcional. Esta es una licencia para Microsoft SQL Server que puede adquirirse a Schneider Electric. También puede utilizar la versión gratuita de SQL Server Express que se incluye con el instalador de PME, utilizar un SQL Server existente o adquirir una licencia de SQL Server directamente de Microsoft.
Licencia de desarrollador/demostración
Descripción: se trata de una licencia especial. Comuníquese con Schneider Electric para obtener más detalles.