Problema
"Su base de datos de nombre_base de datos está llena en un x%. Debe tomar medidas inmediatas para evitar la pérdida de datos. Los datos dejarán de registrarse si la base de datos está llena" se muestra en Eventos de registro del sistema en Management Console.
Línea de productos
Struxureware Power Monitoring Expert 7.0.x
Power Monitoring Expert 7.2.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.x
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023
Medio ambiente
Administrador de bases de datos
Tareas programadas
Causa
PME creará y habilitará una notificación de tamaño de base de datos. La tarea programada de Windows se instalará por primera vez, si se usa con SQL Server Express. Desde SQL Server 2008 R2 Express, el tamaño máximo permitido por base de datos es de 10 GB, por lo que esta tarea programada se configura de manera predeterminada para notificar al usuario cuando ION_Data ha alcanzado el 85% de 9 GB (para dejar 1 GB para alarmas). Para enfrentar la advertencia, es posible que sea necesario recortar o archivar la base de datos. Es posible que un usuario que se actualizó a SQL Server Standard desee configurar o deshabilitar la tarea programada.
Resolución
*Advertencia: pueden producirse daños irreparables en la base de datos. Este procedimiento sólo debe ser realizado por usuarios familiarizados con SQL Server Management Studio. Se debe hacer backup de las bases de datos antes de realizar este procedimiento.*
Archivar y recortar la base de datos:
1. Abra la Consola de administración y, a continuación, vaya a Herramientas > Administrador de bases de datos
Nota de la aplicación: Sólo los usuarios de Windows que se han agregado a SQL como miembro de la función sysadmin pueden abrir Database Manager.
2. Haga clic con el botón secundario en ION_Data y seleccione Archiving
3. Haga clic en el botón "..." para seleccionar la carpeta donde se guardará el archivo
4. Marque la casilla junto a los tipos de datos que se incluirán en el archiving, como Datos, Forma de onda y Registros de eventos.
5. Especifique el intervalo de fechas de los datos que se archivarán
6. Marque la casilla en "Recortar después del archiving" para eliminar los datos de la base de datos activa después de archivarlos, o bien siga los pasos restantes para usar la función Recortar.
7. Haga clic en Aceptar
8. Una vez terminado el archivo, haga clic con el botón secundario en ION_Data y seleccione Recortar
9. Especifique el intervalo de fechas de los datos que se quitarán de la base de datos activa
10. Marque la casilla junto a los tipos de datos que se incluirán en el archivo, como Datos, Forma de onda y Registros de eventos.
11. Haga clic en Aceptar
Nota: la base de datos debe detenerse ahora, ya que la base de datos activa se ha recortado y se ha creado un archivo independiente de los datos históricos. Para ejecutar informes en el archivo en lugar de en la base de datos activa, abra Management Console y desplácese hasta Herramientas > Configuración de informes y selecciónelo en el menú desplegable en "Ubicación de los datos del informe".
Configurar la tarea programada:
Consulte la guía FA210014 para obtener instrucciones sobre cómo configurar [ION_Data] - NOTIFICACIÓN DE TAMAÑO - Tarea programada.
Deshabilitar la tarea programada:
1. Abrir el Programador de tareas de Windows
2. Expanda la biblioteca del programador de tareas > Schneider Electric y, a continuación, seleccione Power Monitoring Expert
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en [ION_Data] - NOTIFICACIÓN DE TAMAÑO - Tarea y seleccione Desactivar
Publicado para: Schneider Electric Argentina