Cuando aparece una falla relacionada a una falla a tierra como son las fallas SCF1, SCF2 y SCF3 puede deberse a un problema en el variador de velocidad o en el motor eléctrico junto con sus cables de...
Control de 2 hilos : 2 hilos para los comandos de arranque del variador, hacia adelante y hacia atrás o reversa. En el control de 2 hilos no hay un comando de paro por separado. Los comandos de...
La mayoría de los sensores de proximidad industrial (inductivos, capacitivos, ultrasónicos y fotoeléctricos) son de estado sólido. El término estado sólido se refiere al tipo de componentes...
Problema: Manual completo para reguladores VPL06N y VPL12N Línea de Producto: VarPlus Logic Serie VL Ambiente: Hardware. Por qué: La hoja de instrucciones no tiene información detallada Resolución:...
Problema: Desconocimiento de la función que cumple el tipo de cuervas en interruptores Riel Din Línea de producto: Acti9 Ambiente: Distribución eléctrica en baja tensión Porque: Desconocimiento en la...
Problema: ¿Cómo seleccionar un limitador o descargador de sobretensiones (DPS) según IEC? Línea de producto: Acti9 Ambiente: Hardware Resolución: Para seleccionar un limitador de sobretensiones es...
La norma IEC 60947-2 , regula los interruptores automáticos para aplicaciones industriales. Protegen la distribución de energía eléctrica de hasta 1000 voltios AC. o 1500 voltios DC. Con todo el...
Problema: ¿Dónde podemos encontrar los enlaces de descarga para Vijeo Designer V6.2 SP12? Línea de productos: Vijeo Designer V6.2 (todas las revisiones de hot fixes y service pack menos de SP12)...









Problema: ¿Qué es el factor de cresta en los UPS? Línea de producto: UPS ON LINE Ambiente: Hardware Solución: La máxima corriente nominal que puede entregar el UPS se define como corriente efectiva o...
Problema: ¿Cuál es la diferencia entre las cargas inductivas y resistivas? Línea de productos: Equipo de distribución Resolución: Las cargas resistivas son cargas simples donde las ondas sinusoidales...
Problema: ¿Cuáles son las categorías de utilización de AC-1 y AC-3? Línea de productos: Productos de Schneider Electric Entorno: Cargas inductivas y resistivas Resolución: AC-1 - Esta categoría se...
Problema: ¿Cómo afecta la humedad a los resultados de las pruebas de resistencia del aislamiento? Línea de productos: Interruptores automáticos Entorno: Interruptores en caja moldeada y en caja...
Protección contra fallas a tierra basada en valores de corriente residual medidos o calculados: ANSI 50N/51N: corriente residual calculada o medida por sensores de corriente de 3 fases ANSI 50G/51G:...
Para los variadores de velocidad trifásicos, el RCD tipo B o tipo B-Si es especialmente adecuado. Protege contra corrientes de defecto con desplazamiento de CC, lo que es válido para convertidores de...
Problema: ¿Los esquemas o diagramas internos de los productos de APC están disponibles? Línea de producto: UPS, Trasnformadores, ATS, PDU, Netbotz, Aires Acondicionados de Precisión Ambiente: Todos...
La altitud no afecta significativamente las características del interruptor hasta 2000m. Por encima de esta altitud, es necesario tener en cuenta la disminución de la resistencia dieléctrica y la...
Centro de soporte
Explora otras herramientas de soporte para encontrar rápidamente respuestas.Ir al Centro de SoporteCentro de descargas
Busca y descarga documentación de nuestra oferta, información de soporte, certificados, archivos CAD y software.Ir al Centro de descargas
Centro de soporte
Explora otras herramientas de soporte para encontrar rápidamente respuestas.Ir al Centro de SoporteCentro de descargas
Busca y descarga documentación de nuestra oferta, información de soporte, certificados, archivos CAD y software.Ir al Centro de descargas
Centro de soporte
Explora otras herramientas de soporte para encontrar rápidamente respuestas.Ir al Centro de SoporteCentro de descargas
Busca y descarga documentación de nuestra oferta, información de soporte, certificados, archivos CAD y software.Ir al Centro de descargas