Microgrids in großen Liegenschaften
Bei Standorten, wie etwa einer Industrieanlage oder einem großen Krankenhaus, kann ein Stromausfall sehr teuer werden. Die plötzliche Unterbrechung eines Prozesses kann entscheidende Folgen haben. Negative Auswirkungen entstehen durch Produktionsverluste, aber auch durch den Neustart des Prozesses. Aus diesem Grund ist die Installation eines Microgrids, das kritische Lasten selbst während eines Stromausfalls versorgt, von entscheidender Bedeutung.
Industriestandorte wie Bergwerke oder Bohrplattformen befinden sich unter Umständen in abgelegenen Gebieten ohne Zugang zum Energieversorgernetz. Diese Standorte benötigen ein eigenes lokales Netz – ein Microgrid im Inselbetrieb, das lokal Energie erzeugt. Ein solches Microgrid muss mithilfe einer lokalen Steuerung ständig in Echtzeit ausgeglichen werden. Sobald die Netzinfrastruktur des örtlichen Versorgers ausreichend entwickelt ist, sollte das Microgrid jedoch an das Hauptnetz angeschlossen werden.
Industriestandorte wie Bergwerke oder Bohrplattformen befinden sich unter Umständen in abgelegenen Gebieten ohne Zugang zum Energieversorgernetz. Diese Standorte benötigen ein eigenes lokales Netz – ein Microgrid im Inselbetrieb, das lokal Energie erzeugt. Ein solches Microgrid muss mithilfe einer lokalen Steuerung ständig in Echtzeit ausgeglichen werden. Sobald die Netzinfrastruktur des örtlichen Versorgers ausreichend entwickelt ist, sollte das Microgrid jedoch an das Hauptnetz angeschlossen werden.


Unsere cloudbasierte, nachfrageseitige Energiemanagementsoftware ermöglicht eine dynamische und flexible Steuerung der dezentralen Energiequellen (Distributed Energy Resources, DER), in einem Gebäude oder einem Industriebetrieb. Facility Manager können durch Microgrids ihre Ressourcen zur Energieerzeugung optimieren und für mehr betriebliche Effizienz und Flexibilität sorgen.

EcoStruxure™ Microgrid Operation
Unsere Microgrid Lösung managed die Stromerzeugung und den Stromverbrauch, effizient und proaktiv, und ermöglicht es erneuerbare Energien zu priorisieren.
Nehmen Sie die Herausforderung an
Mehr Ausfallsicherheit
Richten Sie an Ihrem Standort ausfallsichere Stromversorgungssysteme für Notfälle ein. Microgrids kombinieren verschiedene Energiesysteme und Steuerungstechnologien, um bei einem größeren Systemausfall kritische Gebäude vom Hauptnetz zu trennen und eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.
Weniger Risiken
Stärken Sie Ihr Stromnetz langfristig und mindern Sie das Risiko schwankender Energiepreise.
Mehr Nachhaltigkeit
Lokal erzeugte Energie kann viel umweltfreundlicher sein, als Energie, die aus dem Netz kommt (abhängig von der geografischen Lage). Um die Nachhaltigkeit zu fördern, auch gegenüber Kunden, erhöhen Eigentümer großer Liegenschaften den Anteil an erneuerbarer Energien in ihrem Energiemix.
Erfolgsgeschichten von Microgrids

Bear Creek Mountain Resort

Fairfield: Entwicklung des Microgrids


Whitepaper
Erfahren Sie, wie Prosumer vier Technologien für umweltfreundlichere, zuverlässige, wirtschaftliche Energie nutzen.
Whitepaper lesen
Microgrid-Blogs
Lesen Sie die neuesten, interessanten Einträge von über 600 Experten von Schneider Electric und verschiedenen Gast-Bloggern, die im Bereich Energie tätig sind.
Service für Elektrische Energieverteilungsanlagen
Mit unserer fachkundigen Beratung arbeiten Sie sicher, kontinuierlich und mit höchster Leistung über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage
Support-Center
Laden Sie die mySchneider App herunter und erhalten Sie Support unterwegs – jederzeit und überall. Jetzt herunterladen!