Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Activez vos données dormantes grâce aux logiciels et aux analyses !

Bruxelles, Belgium

23/03/2021

Parmi les nombreux paramètres proposés, seule une poignée est véritablement utilisée lors de la configuration d’appareils. Pour remédier à cette perte de données, rien de plus simple : les logiciels et les analyses. Ainsi, les produits peuvent non seulement être connectés en théorie, mais ils le sont aussi dans la pratique. Si nous rassemblons les données brutes en un seul et même endroit (Edge Control) et que nous les intégrons à des logiciels et à des systèmes d’analyse, nous pouvons les convertir en information et, à terme, en action.

Activez vos données dormantes grâce aux logiciels et aux analyses !

Une récente étude menée par McKinsey a montré qu’en moyenne, seul 1 % des données disponibles était réellement utilisé dans l’industrie. Si une telle étude avait été réalisée dans le secteur de la construction et de l’infrastructure, les résultats auraient sans nul doute été encore plus bas.

Une mine d’or de données inutilisées

Ce n’est certainement pas la connectivité qui pose un problème. En effet, les appareils connectés sont toujours plus nombreux et leur prix, toujours plus bas. Ils sont également de plus en plus puissants et peuvent générer jusqu’à 10, 100, voire 1000 fois plus de données qu’auparavant. Le disjoncteur moyen possède déjà des centaines de paramètres et une mine d’or de précieuses données qui n’attendent qu’à être utilisées…

Les logiciels et les analyses convertissent les données brutes en action

Parmi les nombreux paramètres proposés, seule une poignée est véritablement utilisée lors de la configuration d’appareils. Pour remédier à cette perte de données, rien de plus simple : les logiciels et les analyses. Ainsi, les produits peuvent non seulement être connectés en théorie, mais ils le sont aussi dans la pratique. Si nous rassemblons les données brutes en un seul et même endroit (Edge Control) et que nous les intégrons à des logiciels et à des systèmes d’analyse, nous pouvons les convertir en information et, à terme, en action.

Quatre niveaux essentiels d’intégration

Ce principe constitue également La base en trois volets du modèle EcoStruxure de Schneider. Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg, car pour booster davantage l’efficacité, la durabilité et la rentabilité, il faut aller encore plus loin. Pour ce faire, Schneider a défini 4 niveaux essentiels d’intégration.

  • Intégration sur différents domaines : distribution électrique et automatisation industrielle
    Si vous combinez des données issues de plusieurs domaines différents, vous générez de nouvelles informations qui permettent d’améliorer l’efficacité. Prenons l’exemple d’un compresseur. Lorsque vous le connectez à l’électricité, de l’air sort à une certaine pression. En termes d’automatisation, vous mesurez la pression de l’air et si elle est restée correcte et constante, le tour est joué. Mais est-ce vraiment le cas ? Si vous comparez les données de votre consommation électrique et celles de l’automatisation, la réalité est tout autre : même si le niveau de pression de l’air ne varie pas, à la longue, plus cette électricité est nécessaire pour atteindre ce niveau, plus cela entraînera de l’usure au niveau des pièces.
  • Intégration tout au long du cycle de vie
    De la conception initiale à la maintenance, en passant par la mise en service, les différentes parties prenantes étaient auparavant confrontées à différents logiciels, et il fallait toujours repartir d’une page blanche. Grâce à une forte intégration tout au long du cycle de vie, nous augmentons considérablement l’efficacité du processus, améliorons l’expérience utilisateur et disons adieu aux erreurs !
  • Intégration aussi bien locale que dans le cloud
    Nous intégrons parfaitement ce que nous pouvons offrir à nos clients en termes de logiciels « locaux » et ce que nous pouvons mettre en œuvre « dans le cloud ». Nos clients conservent ainsi une liberté totale et optent pour la solution qui leur convient le mieux en fonction de leurs besoins et de leurs exigences, en axant leur stratégie soit sur le stockage local, soit sur le cloud.
  • Intégration en passant d'une installation à l'ensemble de l'entreprise
    Avec la quatrième intégration, nous passons d’une gestion de site en site à une gestion d’entreprise intégrée. La plupart des installations des entreprises du monde entier sont gérées séparément, alors qu’elles sont déjà interconnectées. Établir une véritable connexion entre ces différentes installations et usines permet donc également de réaliser d’importants gains d’efficacité. Parallèlement, une telle intégration permet d’analyser plus facilement de manière comparative les différents sites, mais aussi de mesurer la consommation sur l’ensemble de l’entreprise et de trouver les fournisseurs les plus compétitifs.

Schneider fait figure de pionnier dans le segment industriel

Grâce à l’acquisition d’Invensys en 2014 et à la transaction avec AVEVA en 2018, Schneider Electric est, depuis un certain temps, un pionnier en ce qui concerne ces 4 intégrations destinées aux clients dans le segment industriel.
Il y a à peine 10 ans, l’utilisation de logiciels y était encore très laborieuse. Depuis lors, les outils logiciels ont connu de nombreuses évolutions. Toutefois, à chaque évolution, l’ingénieur devait auparavant recueillir l’output de l’outil précédent à partir d’un modèle vierge pour le nouvel outil. La situation est aujourd’hui bien différente. Nous sommes désormais en mesure d’offrir à nos clients une solution totalement intégrée (de la conception à la maintenance) qui leur permet de maximiser l’efficacité et de minimiser les risques et les erreurs.

Les autres secteurs sont traditionnellement restés à la traîne

La technologie est donc déjà très avancée dans le secteur industriel. En revanche, dans d’autres domaines comme la conception de bâtiments, c’est une tout autre histoire. La situation semble être la même que celle que connaissait l’industrie il y a dix ans : de nombreux outils différents et non intégrés. L’herbe n’est pas plus verte dans le monde de la distribution électrique, où seuls des progrès limités ont été réalisés dans les quatre domaines mentionnés ci-dessus.

Schneider transforme le paysage traditionnel des logiciels pour la gestion de l’énergie et des bâtiments

Aujourd’hui, l’heure est au changement. Schneider Electric se sert des meilleures pratiques de l’industrie pour les mettre en pratique dans d’autres domaines. Nous transformons ainsi le paysage traditionnel des logiciels pour la gestion de l’énergie et des bâtiments. L’impressionnant portefeuille d’acquisitions réalisées ces dernières années permet d’accélérer ce processus de manière exponentielle.

Voici un aperçu :

  • IGE+XAO
    IGE+XAO, dont le siège social se trouve en France, est un acteur majeur en Europe et aux États-Unis dans les domaines de la conception électrique et de la production.
  • ALPI
    ALPI développe des logiciels novateurs pour la conception d’installations électriques de basse et de haute tension.
  • ETAP
    Les logiciels opérationnels et d’analyse d’ETAP constituent la meilleure solution sur le marché pour la conception, l’optimisation, le contrôle et l’automatisation de systèmes électriques. L’entreprise compte plus de 10 000 clients répartis dans plus de 100 pays.
  • RIB
    RIB Software fournit une plateforme logicielle pour la planification, le financement et le suivi en temps réel des bâtiments. L’entreprise possède ses quartiers généraux à Stuttgart et à Singapour, a atteint un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en 2020 et compte plus de 600 000 utilisateurs.
  • Planon
    En 2020, Schneider a annoncé un investissement stratégique minoritaire dans la société Planon basée à Nimègue, l’un des plus grands fournisseurs de logiciels de gestion des biens et des installations avec plus de 2 millions d’utilisateurs.

Grâce à ce grand éventail de logiciels, Schneider Electric peut progresser très rapidement. Ainsi, nous pouvons parfaitement appliquer les quatre domaines d’intégration cités ci-dessus aux segments de la construction, des centres de données et de la distribution électrique générale. Le résultat ? Un bond sans précédent en matière d’efficacité, de productivité et de rentabilité !

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :