Schneider Electric étend sa gamme d’onduleurs triphasés Easy UPS 3L de 250 kVA à 600 kVA
Une continuité des activités simplifiée grâce à des investissements optimisés
- La gamme d’onduleurs Easy UPS 3L s’étend désormais de 250 à 600 kVA grâce aux nouveaux modèles UPS 250, 300 et 400 kVA
- L’UPS triphasé compact simplifie et rationalise sa configuration, son utilisation et sa maintenance
- Idéal pour les bâtiments commerciaux de moyenne et grande taille, ainsi que pour les applications industrielles légères
- Compatible avec EcoStruxureTM pour faciliter la gestion et les services à l’aide d’une surveillance et d’une assistance en tout temps et en tout lieu via un smartphone
Schneider Electric, leader mondial dans la transformation numérique de la gestion énergétique et de l’automatisation, a annoncé aujourd’hui l’extension de sa gamme d’onduleurs Easy UPS 3L de 250 kVA à 600 kVA (400V) avec la venue des nouveaux modèles Uninterruptable Power Supplies (UPS) 250, 300 et 400 kVA pour les batteries externes. L’onduleur Easy UPS 3L simplifie et optimise la configuration et le service en fournissant une disponibilité et une prévisibilité élevées aux bâtiments commerciaux de moyenne et grande taille ainsi qu’aux applications légères industrial UPS.
Grâce à son format compact, sa conception redondante et ses spécifications électriques robustes, l’Easy UPS 3L protège les équipements critiques contre les dommages causés par les coupures, les surtensions et les pics de tension. Son efficacité pouvant atteindre 96 % améliore la prévisibilité des coûts en énergie. L’onduleur Easy UPS 3L comprend un large éventail d’options et d’accessoires ce qui lui permet de s’intégrer dans des environnements variés.
« Grâce à cette extension de l’onduleur Easy UPS 3L, Schneider Electric continue de répondre aux besoins du marché. Nous proposons des solutions simples, robustes et compétitives pour les entreprises connectées d’aujourd’hui. Le système est très facile à configurer, à installer, à utiliser et à entretenir » explique Mustafa Demirkol, Global VP, 3-Phase UPS Offer Management & Marketing pour Schneider Electric. « Avec une combinaison exceptionnelle de caractéristiques compétitives et une conception robuste, tolérante aux pannes et peu encombrante, cet onduleur Easy UPS 3L est le choix idéal pour un magasin ou une salle d'alimentation ».
Les clients bénéficient de la mise en place du service mondial de Schneider doté de solides réseaux locaux de spécialistes en maintenance qui fournissent aux clients une gamme complète de services tout au long du cycle de vie de l’Easy UPS 3L. Le service de démarrage est inclus afin d’assurer l’installation appropriée et sûre de l’Easy UPS 3L pour des performances, une fiabilité, une sécurité et une tranquillité d’esprit optimales.
Simple à configurer, à utiliser et à entretenir, l’onduleur Easy UPS 3L :
- Offre une résistance face aux environnements difficiles à l’aide de cartes de circuits imprimés à revêtement conforme, d’un filtre à poussière remplaçable, d’un facteur de puissance unitaire et d’une forte protection contre les surcharges, faisant de l’onduleur une solution fiable pour la continuité des activités ;
- Permet de réduire la complexité du système et d’économiser sur les investissements en capital ;
- Est doté d’une architecture polyvalente et d’un système parallèle pour la redondance ou pour une capacité accrue. Vous pouvez installer jusqu’à 5 onduleurs UPS en parallèle pour accroître votre capacité ou 5 + 1 UPS en parallèle pour la redondance. Si un bloc de puissance cesse de fonctionner, la charge continuera à être supportée par les blocs restants, à condition que la charge soit inférieure à la capacité des blocs de puissance fonctionnels du système ;
- Permet une surveillance et une gestion faciles grâce à la suite logicielle EcoStruxure IT basée sur le cloud si la carte réseau optionnelle est achetée. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur se.com/be/dcim-fr et essayez gratuitement la solution de surveillance EcoStruxure IT Expert pendant 30 jours
Pour en savoir plus sur l’onduleur Easy UPS 3L, visitez notre page produit.
Fichiers joints
20210303_Photo_Easy_UPS.jpg
JPG, photos03/03/2021Consulter la ressource
20210303_Photo_Easy_UPS_2.jpg
JPG, photos03/03/2021Consulter la ressource
Contacter presse

Tim Saerens
PR & Social Media specialist+32 474 02 66 11 tim.saerens@se.com 
Ward Vanhee
Senior Project Manager - Content & PR+32 472 93 97 57 wv@twocents.be
Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust
Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.