Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric introduit une nouvelle palette de couleurs pour les produits TeSys

17/08/2021

À partir d'octobre 2021, les couleurs des boîtiers des produits des gammes TeSys K, TeSys D, TeSys GV, TeSys CAD et TeSys LRD seront adaptées à la nouvelle norme de couleur et aux directives de la marque pour les composants Schneider Electric.

Schneider Electric introduit une nouvelle palette de couleurs pour les produits TeSys

Cela signifie que le boîtier de ces composants passera de la couleur blanche à une couleur uniforme, le gris anthracite. Ce nouveau schéma de couleurs offre un aspect plus robuste et industriel et contribue à une apparence uniforme, par exemple, des panneaux de contrôle où plusieurs composants Schneider Electric sont utilisés.

Pourquoi ce nouveau schéma de couleurs ?

Cette nouvelle palette offre un aspect plus robuste et industriel, et contribue à une apparence uniforme pour les environnements où plusieurs composants de Schneider Electric sont utilisés.
 

Pourquoi une nouvelle convention de dénomination ?

Les nouveaux noms sont davantage liés à la fonction des différents groupes de produits. Il est ainsi plus facile de reconnaître les groupes de produits sans connaissance spécifique des gammes de produits. Voir ci-dessous pour un bref aperçu.

TeSys K         TeSys Micra (0-6A)
TeSys D         TeSys Deca (9-150A)
TeSys F          TeSys Giga (185-800A)
TeSys T          TeSys Tera (0-800A)
TeSys U          TeSys Ultra (0-38)
TeSys island    TeSys island (0-80A)

Protection moteur (GV*) > TeSys Power
Contrôleur moteur (K, D, F) > TeSys Control
Relais de surcharge moteur (LR*) > TeSys Protect
Commande moteur intelligente (TeSys T, TeSys island) > TeSys Active
 

À quelles références de produits cette modification s'applique-t-elle ?

Ce changement s'applique à tous les produits disponibles dans les offres TeSys K, TeSys D, TeSys GV, TeSys CAD et TeSys LRD. Les changements seront mis en œuvre en deux phases. La phase 1 en octobre 2021 et la phase 2 en janvier 2022 :

Références de la phase 1 – Octobre 2021
Références de la phase 2 – Janvier 2022
 

Qu'est-ce qui change sur les produits ?

Un certain nombre de caractéristiques techniques sont modifiées pour améliorer encore les produits existants. Les changements sont les suivants :

  • Résistance au feu améliorée, conformément à la norme IEC60335 pour les applications domestiques.
  • Emballage durable fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés, sans utilisation de plastique.
  • Une "multi-vis" renouvelée pour s'adapter à tous les tournevis.
  • GV2 et GV3 : une table de coordination de type 2 améliorée (lcu=100kA à 400V) et une poignée rotative améliorée.
  • Contact auxiliaire étanche à la poussière amélioré pour l'interfaçage avec les entrées PLC à faible consommation.

Quand ce changement aura-t-il lieu ?

À partir d'octobre 2021, en 2 phases, les produits aux propriétés renouvelées seront disponibles dans le nouveau coloris gris anthracite. Dans la phase 1, presque tous les changements seront mis en œuvre. Enfin, dans la phase 2, la poignée rotative améliorée (GV2 et GV3) et le contact auxiliaire étanche à la poussière (1mA) seront introduits.
 

Qu'est-ce qui ne changera pas sur les produits suite à ce renouvellement ?

Les références, les prix et les propriétés techniques des produits dotés d'un nouveau schéma de couleurs resteront inchangés. Toutes les certifications de produits existantes continueront également à s'appliquer.
 

Puis-je choisir entre les produits blancs ou gris anthracite lors de la commande ?

Il est prévu qu'un stock mixte en blanc et gris anthracite soit livré dans les 6 mois. Nous ne pouvons pas garantir que les produits en blanc ou gris anthracite seront livrés pendant cette période. Nous pensons qu'au bout de deux mois, 80 % des références auront adopté les nouvelles couleurs. Si vous souhaitez recevoir uniquement des produits blancs pendant la période de transition, il est conseillé de les commander et de les faire livrer avant la fin du mois de septembre 2021.
 

Pourrai-je encore obtenir des produits blancs à l'avenir, par exemple pour des travaux de maintenance ?

En raison de l'ampleur des changements, il n'y aura pas de stock de service dans la gamme de couleur blanche. Dès que le stock de la gamme de couleur blanche aura été entièrement livré, seuls les produits de la gamme de couleur gris anthracite seront livrés. Si vous souhaitez utiliser les produits blancs uniquement à des fins de maintenance, il est conseillé de les commander et de les faire livrer avant la fin du mois de septembre 2021.
 

Si j'ai une autre question, quel est le meilleur endroit pour moi ?

Pour des situations particulières, veuillez contacter votre représentant Schneider Electric ou le Schneider Electric Customer Care Center ou par téléphone au +32 (0)2 37 37 501.

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :