Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric lance les nouveaux coffrets électriques PrismaSeT S, jusqu’à 160 A

Bruxelles, Belgium

17/05/2022

  • Grâce aux nouveaux coffrets PrismaSeT S, les électriciens peuvent facilement gérer la distribution électrique dans les grands bâtiments résidentiels et commerciaux.

Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, lance PrismaSeT S. Cette nouvelle offre destinée aux électriciens se compose de coffrets, de solutions de câblage et d’outils de sélection simples jusqu’à 160 A. Ensemble, ces produits rendent l’installation de la distribution électrique dans les grands bâtiments résidentiels et commerciaux équivalente à celle des petites installations résidentielles. Pourtant, cette gamme est optimisée pour le marché commercial. Schneider Electric confirme ainsi son statut de partenaire incontournable des électriciens.

Innovations spécifiques pour les nouveaux coffrets PrismaSeT S

Le système VDIS est une innovation dans le secteur commercial qui met l’accent sur le design et l’ergonomie. Il permet aux électriciens de réaliser plus facilement l’installation et la connexion à l’onduleur principal. Moins de câbles sont nécessaires, et l’installation elle-même est plus rapide, notamment grâce à la goulotte latérale. L’onduleur principal peut facilement y être logé, ce qui permet de gagner de la place sur le rail DIN.

PrismaSeT S est intégré aux logiciels Rapsody et eDesign développés par Schneider Electric pour faciliter la conception des installations pour les électriciens.

Schneider Electric veut être le plus durable possible. C’est pourquoi les pièces situées à l’arrière du coffret PrismaSeT S sont fabriquées à partir de matériaux plastiques recyclés. 70 % des emballages sont en carton recyclé et nous n’utilisons plus de plastique à usage unique.

Fichiers joints

Contacter presse

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :