Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Schneider Electric va intégrer la nouvelle norme « Matter » dans son portefeuille de produits pour la maison et les bâtiments

Rueil-Malmaison, France

11/05/2021

  • Schneider est membre du conseil d’administration de la Connectivity Standards Alliance (CSA), anciennement dénommée Zigbee Alliance, et milite en faveur de solutions de l’IdO en open source, interopérables et indépendantes des fournisseurs.
  • La CSA et ses membres, parmi lesquels Amazon, Apple, Google, IKEA et Schneider Electric dévoilent aujourd’hui la nouvelle norme mondiale de connectivité « Matter ».
  • L’interopérabilité est l’élément clé des maisons et des bâtiments intelligents de l’avenir, intégrant des technologies comme la production d’énergie renouvelable et les écosystèmes de chargement des véhicules électriques.

Schneider Electric, leader de la transformation numérique dans les domaines de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, se félicite de la nouvelle norme de connectivité « Matter », qu’elle va commencer à adopter pour l’ensemble de son portefeuille de maisons et de bâtiments connectés.

Schneider Electric, reconnue par Corporate Knights comme l’entreprise la plus durable au monde, fait partie des 180 entreprises les plus innovantes au sein de la Connectivity Standards Alliance (CSA). Ces entreprises ont contribué à la création et à l’essai de la nouvelle norme Matter. Cette norme d’unification du secteur s’appuie sur des technologies et des pratiques éprouvées sur le marché. Elle a pour but de simplifier les expériences connectées et d’assurer une plus grande interopérabilité dans les maisons et les bâtiments intelligents. Schneider figure systématiquement dans le top 3 des certificateurs de produits de la CSA et bénéficie donc d’une position idéale pour l’adoption de cette nouvelle norme.

Le nouveau protocole de connectivité unifié en open source, Matter, précédemment appelé CHIP (Connected Home over IP), pourra s’appliquer à de nombreuses solutions pour les maisons et bâtiments intelligents, notamment l’éclairage, les serrures, les haut-parleurs, les contrôles CVC, les systèmes de sécurité et les routeurs. Grâce à Matter, au lieu d’être limités aux seuls produits qui fonctionnent avec le système intelligent déjà en place, les foyers et les entreprises auront désormais le choix d’intégrer les nouveaux appareils certifiés Matter qui répondent le mieux à leurs besoins, quelle que soit la marque.

Matter s’appuie sur l’adresse IP, la technologie en réseau à la base d’Internet, et est soutenue par les principaux fournisseurs d’écosystèmes. Les produits labellisés Matter offriront une meilleure cybersécurité, une connectivité native au cloud ainsi qu’une interopérabilité entre appareils aux consommateurs, aux fabricants, aux concepteurs de produits et aux développeurs. En outre, les définitions standards pour les modèles d’appareils et les événements du cycle de vie tels que le provisionnement ou la mise en service, le retrait, la reprise après erreur et la mise à jour du logiciel permettent aux développeurs d’avoir davantage confiance en la cohérence et la qualité des expériences de leurs utilisateurs à travers les écosystèmes.

Mettre les consommateurs au centre de la ruée vers la neutralité carbone

Toutefois, les avantages à long terme ne s’arrêtent pas là. Les estimations indiquent que la demande d’électricité doublera d’ici 2040 si nous poursuivons sur la même lancée. Alors que la numérisation devient la norme, nous assistons également à une volonté accrue de produire et d’utiliser davantage d’énergie renouvelable, à laquelle s’ajoute une pression croissante des autorités pour un passage au 100 % électrique pour cuisiner, se chauffer et recharger des voitures. L’électricité est la forme d’énergie la plus efficace et le meilleur vecteur de la décarbonisation. Associée au numérique, elle offre également un potentiel inégalé pour mettre fin au gaspillage d’énergie.

Grâce à l’interopérabilité accrue des appareils connectés à l’IdO dans l’écosystème de la maison intelligente, les propriétaires et les constructeurs peuvent créer les maisons de demain en les dotant d’une architecture flexible et prête pour l’avenir qui tire profit des appareils connectés à Matter à travers les écosystèmes pour aboutir à une visibilité fiable, consolidée et sûre de la consommation d’énergie. Cette visibilité, assortie de solutions de gestion intelligente de l’énergie basées sur l’intelligence artificielle et les logiciels, permet aux consommateurs de prendre le contrôle de la production, du stockage, de la distribution et de la consommation de l’énergie chez eux. Il peut également permettre au système de maison intelligente de donner la priorité à l’énergie verte, en veillant à ce que les appareils et dispositifs énergivores, comme les véhicules électriques (VE), consomment la majeure partie de leur énergie à partir de sources d’énergie solaires ou décarbonisées de la maison. Voilà une autre façon pour le consommateur et la planète de bénéficier de cette initiative.

Bruno Zerbib, Directeur de la technologie et du numérique chez Schneider Electric, déclare : « En tant que société la plus durable du monde, reconnue par Corporate Knights, nous sommes fermement convaincus que la voie vers un avenir neutre en carbone passe aussi bien par l’électricité que par le numérique. Grâce à des solutions logicielles de gestion intelligente de l’énergie, nos clients peuvent atteindre plus rapidement l’objectif de conception de futurs bâtiments et maisons durables et neutres en carbone. L’utilisation de normes ouvertes et mondiales est cruciale pour accomplir la transformation numérique. Des organisations comme la Connectivity Standards Alliance sont essentielles à la création de telles normes et nous sommes ravis de nous associer à d’autres leaders du secteur pour développer des normes basées sur l’adresse IP, comme Matter, qui augmenteront l’interopérabilité des appareils de l’IdO dans les écosystèmes de bâtiments intelligents connectés. »

Schneider Electric est un fervent défenseur des normes pour les solutions en open source. Matter offre à ses utilisateurs et aux développeurs un certain nombre d’avantages, notamment une mise sur le marché plus rapide (en tirant parti d’une implémentation des spécifications), une meilleure qualité (puisque le code est testé tôt et souvent) et une sécurité renforcée (puisque l’ensemble de la communauté de développement bénéficie de la transparence nécessaire pour identifier et livrer des correctifs). Au-delà des maisons et des bâtiments, Schneider Electric a récemment lancé une norme portative en open source pour les secteurs d’avenir, appelant à l’adoption généralisée de l’automatisation universelle.

Les normes pour les solutions en open source ne doivent pas se limiter aux maisons et bâtiments intelligents

Schneider Electric s’engage pleinement à assurer la compatibilité à long terme avec ses anciennes plateformes, tout en innovant continuellement et en collaborant avec des partenaires visionnaires comme la CSA pour garantir aux clients un avenir intelligent, connecté et durable.

Contacter presse

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :