Harmony XB5R - Quelles sont les distances possibles entre l'émetteur et le récepteur ?
Article available in these languages:Néerlandais
100m en champ libre, ce qui signifie que l'émetteur et le récepteur sont "in the air" et sans obstacle quelconque entre eux. En fait, cette configuration n'existe pas dans l'industrie.
25m si le récepteur est installé dans une armoire métallique et sans obstacle quelconque entre l'émetteur et le récepteur. Si une antenne à relais est ajoutée, cette distance est augmentée à 200m.
Pour une application industrielle, le matériel de l'obstacle et sa capacité d'absorber la transmission radio doivent être pris en considération