Le système LexCom Home Performance envoie les signaux data, TV et téléphonique en même temps. Il est donc impératif de séparer ces trois signaux dans divers appareils de votre habitation.
Toutes vos applications informatiques (pc, imprimantes, disque dur externe,...) doivent être connectées avec un cordon Schneider Electric spécialement conçu pour ce système.
(La carte réseau de votre système informatique va "voir" un signal qu'elle ne connaît pas et mettre le téléphone à la masse => plus de téléphone)
Toutes vos applications informatiques (pc, imprimantes, disque dur externe,...) doivent être connectées avec un cordon Schneider Electric spécialement conçu pour ce système.
- VDIR547401 15 cm
- VDIR547402 50 cm
- VDIR547403 1 m
- VDIR547404 2 m
- VDIR547405 3 m
- VDIR547406 5 m
(La carte réseau de votre système informatique va "voir" un signal qu'elle ne connaît pas et mettre le téléphone à la masse => plus de téléphone)
Publié pour:Schneider Electric Belgium