Oui.
Certains processeurs Premium compatibles avec le logiciel PL7 ont la possibilité de migrer de manière à devenir compatible avec le logiciel Unity Pro, sans modification de matériel.
Cette migration PL7 vers Unity Pro s'effectue par la mise à jour logicielle des :
- Système d'exploitation du processeur,
- Système d'exploitation du port Ethernet TCP/IP intégré.
Cette mise à jour est réalisée à l'aide de l'outil OS-Loader inclus dans le logiciel Unity Pro.
Les processeurs PL7, une fois "migrés", sont alors équivalents aux processeurs Unity correspondants.
Les processeurs PL7 pouvant migrer vers Unity Pro (migration logicielle) sont :
- TSX 57 2xx : TSXP57203M, TSXP57253M, TSXP572623M devenant respectivement TSXP57204M, TSXP57254M, TSXP572634M.
-
TSX 57 3xx : TSXP57303AM, TSXP57353AM, TSXP573623AM devenant respectivement TSXP57304M, TSXP57354M, TSXP573634M
Attention :
- Migration possible avec le logiciel Unity Pro version Supérieure ou égale à 3.0
- La migration des processeurs nécessite l'utilisation des nouvelles références mémoire PCMCIA TSXMRPP ***, TSXMRPC ***, TSXMFPP ***, TSXMFPC ***.
Publié pour: Schneider Electric Belgium