What is the function of the Reset button on the Modicon M340 platform power supply modules ?
The Reset button of the M340 power supply modules, when pressed, simulates a power outage and launches a cold start of the application. In addition, all modules in the rack are power cycled, the alarm relay is forced open, and the OK LED is turned off.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.