Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
STBNIC2212 Cannot be Used with a ControlLogix 1756-ENET/B

Issue
The purpose of this Resolution is to inform users of Advantys STB Ethernet/IP NIMs of a communications problem between the STBNIC2212 and an Allen-Bradley ControlLogix 1756-ENET/B bridge.


Product Line
Momentum
STBNIC2212


Resolution
The latest A-B bridge, 1756-ENBT/A, will successfully communicate with the STBNIC2212.
Although the 1756-ENBT/A bridge is a direct replacement for the 1756-ENET/B bridge, the NIC2212 does NOT work with the ENET/B bridge.
There are no plans to correct the issue that occurs between the STBNIC2212 and the older ENET/B version. The Allen-Bradley 1756 - ENBT/A must be used.

Schneider Electric Belgium

En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :

Besoin d'aide ?

  • Sélectionnez le bon produit

    Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

  • Obtenir un devis

    Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

  • Où acheter ?

    Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

  • Centre d'aide

    Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.