Solid State Relay: Operating limitation in altitude
Goals and Symptoms
Solid State Relay: Operating limitation in altitude
Facts and Changes
SSR
altitude
Causes and Fixes
Altitude is a factor in heat dissipation capability.
All heat dissipation capacities in data sheet are usually based on an altitude of 3300 feet (1000 meters) or less.
At higher altitudes, air density, fan efficiencies, and heat transfer efficiencies all decrease.
Usual derating of heat dissipation capacity of the heatsink, is 2% for each additional 1000 feet (305 meters) above the 3300 feet (1000 meters).
Publié pour: Schneider Electric Belgium








Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.