Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment réaliser une installation Modbus RS485 2 fils ?

La figure ci-dessous décrit une installation Modbus RS485 2 fils :

Câblage

  • Une installation Modbus RS485 2 fils standard a une topologie de type bus et est constituée d'une paire de fils équilibrés pour la transmission des données et d'un fil "Commun" servant de référence de potentiel.
  • Les 2 extrémités du bus doivent être rebouclées par l'intermédiaire de terminaisons de ligne constituées d'une résistance de 120 ohms et d'une capacité de 1 nano Farad.
  • Des résistances de polarisation comprises entre 450 et 650 ohms (650 étant la valeur recommandée) doivent être implémentées à un seul emplacement du bus.
    En général, ces résistances sont implémentées dans le maître ou à proximité du maître par l'intermédiaire d'un boîtier de communication.
  • Le raccordement du "Commun" à la terre doit s'effectuer en un seul point, généralement au niveau du maître.
  • Les esclaves ne doivent pas intégrer de résistance de polarisation.

Notes :

  • Le nombre d'équipements maximal est de 32, maître inclus sans répéteur.
  • La longueur maximale du tronçon principal est de 1000 mètres à 19200 bits par seconde avec une longueur maximale de dérivation de 40 mètres.