Installing 'Unity Dif' returns a license error with License Manager 1.9
Installing 'Unity Dif 8 SP3' returns a license error indicating that License Manager version 1.5 is requried.
Product Line
Unity Dif 8 SP3
Environment
Windows 10
Resolution
If you try to install 'Unity Dif 8 SP3' on a PC that already has License Manager version 1.9 installed, the following error could get returned.
This will occur if there is more than one license version listed in the registry after updating the License Manager.
To resolve the issue:
- Open the Registry Editor.
- Navigate to the section named 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Schneider Electric\License Manager'.
- Backup the 'License Manager' registry key (Right click on the registry key named 'License Manager' and select export)
- -Delete the key for any older version of the License Manager.
- Close the Registry Editor.
- -Retest.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.