Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
How long can be unshielded cables with IEC60034-25 motorsif ATV630/930 is used?
If the motor fullfil IEC60034-25, unshielded motor cables can be up to 150m without additional filter.