What is an EEF1 fault code in the ATV 61/71 drives?
ATV61/ATV71 showing EEF1 fault
Product Line:
ATV61 ATV71
Environment:
All serial numbers
Cause:
Will not clear with power cycle
Resolution:
Fault name : EEF1 [Control Eeprom]
Probable cause: Internal memory fault, control card
Remedy:
• Check the environment (electromagnetic compatibility)
• Turn off, reset, return to factory settings
• Inspect/repair the drive
Replace the Control Block
Publié pour: Schneider Electric Belgium




Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.