What are the maximum value of energy for PM3200 series meters?
Issue
What are the maximum values of energy for PM3200 series meters?
Product Line
PowerLogic PM3200 Series
Environment
PM3200 Series Energy Meters – Energy Measurement Limits
Resolution
The energy values on PM3200 series meters automatically reset to 0 when they reach the following limits:
- 1 × 10⁶ MWh (Active Energy)
- 1 × 10⁶ MVAh (Apparent Energy)
- 1 × 10⁶ MVARh (Reactive Energy)
Publié pour: Schneider Electric Belgium








Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.