How do you set up a logic input for Jog on the ATV312 drives?
Jog function on the ATV312 drives.
Product Line:
Altivar Machines, Altivar 312, Altivar 31
Environment:
All
Cause:
set up a jog speed of 10hz.
Resolution:
FUN menu
Jog settings (JoG-)
Jog (JoG) set to Logic input X example LI6
Set jog speed (JGF) 10hz
(you will still need a direction Forward or Reverse on LI1 or LI2)
Publié pour: Schneider Electric Belgium
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.