What is the part number for door screws of the ATS48 Enclosed Soft Starert?
Part number for door screws of ATS48 Enclosed Soft starter?
Product Line:
ATS48 enclosed
Environment:
All
Cause:
NA
Resolution:
The part number for the screw is 80450-350-50. This part number is an assembly of the 1/4 turn screw, retainer, receptacle and screw.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.