Can an ATV212 logic input be programmed as both a run command and a preset speed?
ATV212 run activate and preset speed on the same input.
Product Line:
S-Flex ATV212
Environment:
All
Cause:
Set up Run and Preset speed at the same time.
Resolution:
Yes. The logic inputs have options for combination assignments.
22 = run forward + preset speed 1
23 = run reverse + preset speed 1
Eg: Logic input F assignment F111 = 22
Input OFF - Motor stops
Input ON - Motor runs forward at speed set by Sr1 (preset speed 1)
Publié pour: Schneider Electric Belgium
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.