What can cause an InF4 or internal error 4 on the ATV630 and ATV930 Process drives?
InF4 or internal error 4 on the ATV630 and ATV930
Product Line:
ATV630, ATV930, ATV660, ATV960
Environment:
All
Cause:
Read fault access to Indus zone Eeprom (EEPROM APP & EEPROM MC) or EEPROM fault access.
Resolution:
• Factory reset (RAZI: 256 Factotry setting / 512 First power up)
• Replace the control block.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.