Cannot create projects in Control Expert after activating the Security.
Cannot create projects in Control Expert after activating the security from within the 'Security Editor'.
Product Line
Control Expert
Environment
Windows 10, Windows 7
Resolution
Attempts to create a new Control Expert application fails after enabling security.
This issue will occur if the 'DTM Access' is defined as 'SystemOperator in security profile..
To resolve the issue, change the 'DTM Access rights' to 'Administrator'.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.