Quel est le logiciel et micrologiciel pour le contrôleur Freedom Visual 1 ?
Ci-après le logiciel et micrologiciel pour le contrôleur Gardy Freedom Visual 1 (UD01007)
FreedomWin 1.2
Fonction:
Freedom Service
Fonction: il s'agit d'un programme d'aide pour tester les installations IHC en ligne et détecter d'éventuels défauts.
ci-joint la version Freedom Service version 1.11
Micrologiciel
Fonction: il s'agit du logiciel de contrôle qui se situe dans le contrôleur
ci-joint la version Freedom Firmware version 0.1.5.2
Firmware Loader
Information supplémentaire
Connexion avec PC:
Si le PC avec lequel le projet est transmis au contrôleur ne dispose plus d'un port RS-232, un adaptateur USB vers RS-232 doit être utilisé en combinaison avec un câble prévu de 2 connecteurs femelle DB-9.
Les 2 produits peuvent être facilement trouvés dans le commerce.
Remarques importantes:
FreedomWin 1.2
Fonction:
- Paramétrage:
- intuitif du système Freedom (via le contrôleur UD01007)
- convivial grâce à la méthode "cliquer - glisser" (bloc de fonctions prêts à l'emploi)
- en étant déconnecté du contrôleur IHC
- Impression du dossier de paramétrage à remettre au client final en tant que documentation
- Simulations pour vérifier la cohérence de la programmation
- Compatibilité:
- système d'exploitation: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Java: pas d'application
Freedom Service
Fonction: il s'agit d'un programme d'aide pour tester les installations IHC en ligne et détecter d'éventuels défauts.
ci-joint la version Freedom Service version 1.11
Micrologiciel
Fonction: il s'agit du logiciel de contrôle qui se situe dans le contrôleur
ci-joint la version Freedom Firmware version 0.1.5.2
Firmware Loader
Fonction: il s'agit du logiciel avec lequel le micrologiciel peut être transmis au contrôleur
ci-joint la version Freedom Firmware Loader 1.1Information supplémentaire
Connexion avec PC:
Si le PC avec lequel le projet est transmis au contrôleur ne dispose plus d'un port RS-232, un adaptateur USB vers RS-232 doit être utilisé en combinaison avec un câble prévu de 2 connecteurs femelle DB-9.
Les 2 produits peuvent être facilement trouvés dans le commerce.
Remarques importantes:
- Le câble avec connecteurs DB-9 doit être de type "straight", c'est à dire les connexions des deux côtés doivent être identiques (pin 1 vers pin 1, pin 2 vers pin 2, ...)
- L'adaptateur USB vers RS-232 doit être de type actif. L'adaptateur doit disposer d'un logiciel (driver) qui doit être installé sur le PC.
- De tels adaptateurs sons repris dans le catalogue Schneider Electric.
- Le modèle SR2CBL06 est disponible via les canaux de vente reconnus de Schneider Electric.
- Après couplage de l'adaptateur USB et l’installation de son logiciel (driver), cet adaptateur recevra un numéro de port COM dédié par le PC. Veuillez contrôler que ce numéro de port ne soit pas supérieur à 8. Veuillez modifier ce numéro de port si cela ne devrait pas être le cas. Les numéros de port supérieur à 8 ne sont pas reconnus par le logiciel FreedomWin
Publié pour: Schneider Electric Belgium