En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quel est le logiciel et micrologiciel pour le contrôleur IHC Visual 2, version HW 6.2 ?

Ci-après le logiciel et micrologiciel pour le contrôleur Visual 2, version HW 6.2 (CCTAA20000* et CCTAA20001*)
* contrôleurs fabriqués après mi 2011. La version hardware peut être contrôlée via l'écran de démarrage du module "IHC Administrator".

Kit logiciel IHC Visual version 2.8
Fonction:
- Logiciel Visual IHC:
  • Paramétrage:
    • intuitif du système IHC
    • convivial grâce à la méthode "cliquer - glisser" (bloc de fonctions prêts à l'emploi)
    • en étant déconnecté du contrôleur IHC
  • Impression du dossier de paramétrage à remettre au client final en tant que documentation
  • Simulations pour vérifier la cohérence de la programmation
- Logiciel ServiceView IHC: recherche d'erreur de câblage ou de paramétrage sur site, en étant connecté au contrôleur IHC
- Logiciel Firmware Loader: mise à jour du micrologiciel contenu dans le contrôleur IHC
- Logiciel SceneDesign: création des pages graphiques pour la visualisation et le pilotage de l'installation. (Uniquement contrôleur avec option visualisation)

Compatibilité:
  • Système d'exploitation: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Java: jusqu'à Java 8 mise à jour 131 (avec firmware 2.8.4)
ci-joint la version IHC Visual version 2.8.6 (uniquement disponible en anglais)

Micrologiciel
Fonction: il s'agit du logiciel de contrôle qui se situe dans le contrôleur
ci-joint la version IHC Firmware version 2.8.4
  • la mise à jour du micrologiciel s'effectue via le Firmware Loader.
    • Si le contrôleur n'a pas régulièrement été mis à jour et a donc toujours une version du micrologiciel plus ancienne que 2.7.xxx, la mise à jour sera réalisée en deux étapes.
    • Tout d'abord, l'installation du micrologiciel 2.7.148 avant de passer à la mise à jour vers la version 2.8.4
ci-joint la version IHC version 2.7.148

Firmware Loader

Fonction: il s'agit du logiciel avec lequel le micrologiciel peut être transmis au contrôleur

Lors de l'installation du package IHC Visual 2.8.4, ce Firmware Loader sera déjà installé sur votre PC, et ne doit donc pas l'être à nouveau.

ci-joint la version IHC Firmware Loader 1.3.6


Information supplémentaire
  • La mise à jour du micrologiciel est uniquement possible via la connexion USB

Schneider Electric Belgium

Pièce(s) jointe(s)
IHC_Firmware_loader_Version_1-3-6.exe [807.91 KB]
IHC Firmware 2.8.4.zip [13.76 MB]
ihc-firmware_2.7.148.zip [10.5 MB]
IHC_Visual_v2_8_6.zip [100.9 MB]