Les erreurs et les données de diagnostic peuvent être extraites du RMNF22TB30 via l'application Zelio NFC comme suit :
Cliquez sur le bouton [ Historique] pour voir les 20 dernières erreurs à l'écran (ceci est également possible si la tension triphasée n'est pas présente !).
La dernière erreur se trouve en haut de la liste à l'écran.
Cliquez sur l'alarme correspondante et plus d'informations s'afficheront.
- Démarrez l'application Zelio NFC sur le smartphone ou la tablette Android.
- Sélectionnez le RMNF22TB30 et cliquez sur [ GO ].
- En cas d'erreur, le type d'erreur peut être lu via les LEDs du relais de contrôle NFC et analysé sur l'application NFC Zelio.
- Sélectionnez [DIAGNOSE ] et cliquez sur le bouton [ READ ].
- Placez le téléphone ou la tablette avant que le relais de contrôle NFC ne s'allume et que le voyant "Pairing LED" ne s'allume.
- L'état de toutes les alarmes sélectionnées apparaît maintenant à l'écran.
- Sélectionnez le bouton [ Conditions de déclenchement] pour afficher l'état du relais de sortie et les alarmes déclenchées.
Cliquez sur le bouton [ Historique] pour voir les 20 dernières erreurs à l'écran (ceci est également possible si la tension triphasée n'est pas présente !).
La dernière erreur se trouve en haut de la liste à l'écran.
Cliquez sur l'alarme correspondante et plus d'informations s'afficheront.
Publié pour: Schneider Electric Belgium