Om de gebruikersapplicatie van de PC editor naar een Magelis iPC of een XBTGTW via een Ethernet verbinding over te brengen, volg je deze stappen:
- Verbind zowel de PC met de Vijeo-Designer editor als de doelmachine met het netwerk
- Start Vijeo-Designer Runtime op de doelmachine door te dubbelklikken op de Vijeo-Designer Runtime snelkoppeling op de Windows desktop
- In Vijeo-Designer, ga naar het tabblad Project van het browservenster, klik met rechtermuisknop op het doelknooppunt en selecteerSettings om de settings inspector te openen
- Stel de optie "Transfer over Ethernet" in
- Voer het IP-adres in van de doelmachine in bij de instelling "doel-IP-adres".
- Een dialoogvenster verschijnt in de iPC wanneer de verbinding tussen de editor en de doelmachine tot stand wordt gebracht. Sluit dit dialoogvenster niet af.
- Aan het einde van de overdracht zal de iPC of de XBTGWT opnieuw opstarten en het Windwos verbindingsscherm presenteren. Na het openen van een sessie, start Vijeo-Designer Runtime als deze niet werd geconfigureerd om automatisch te starten.
Publié pour: Schneider Electric Belgium




Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.