Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment établir une communication Bluetooth pour la gamme SR2/SR3 de relais smart Zelio Logic ?

L'interface Bluetooth SR2BTC01 et l'adaptateur Modbus Bluetooth VW3A8115 peuvent être utilisés pour établir une communication Bluetooth sans fil entre le relais smart Zelio Logic SR2/SR3 et un ordinateur.

Note :
1. La distance maximale entre l'ordinateur et le module avec l'interface Bluetooth est d'environ 10 mètres.
2. L'interface Bluetooth SR2CBT01 est compatible avec ZelioSoft2 V4.1 et plus.
3. Il est également nécessaire d'avoir un relais smart Zelio Logic SR2/SR3 avec une version de micrologiciel V4.0 et plus.
Le manuel de l'utilisateur de l'interface Bluetooth SR2BTC01is joint.
Annexe (s) : (voir annexe)

Schneider Electric Belgium

Pièce(s) jointe(s)
FA107-User_Manual_SR2BTC01-EN.pdf [2.3 MB]