Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quel est le seuil de la tension du Bus DC où le frein IGBT opère dans le variateur de fréquence Altivar 71 alimenté en 220 V CA ou 415 V CA triphasé ?

Le freinage IGBT du variateur Altivar 71 opère lorsque la valeur de la tension du bus DC est supérieure au seuil de la tension du bus DC OBR.
Lorsque la valeur de la tension du bus DC est inférieure à la tension de seuil (Unom_max + 10 %), le freinage IGBT/transistor est arrêté.

Les valeurs de seuil de tension d'un entraînement fonctionnant en 220 V CA ou 415 V CA, triphasé sont fournies en annexe.

Note :
OBR est le point de seuil où le transistor de freinage bascule sur ON et Unom_max + 10 % est le point de seuil où le transistor de freinage bascule sur OFF.
Annexe (s) : (voir annexe)

Schneider Electric Belgium

Pièce(s) jointe(s)
FA12147-Voltage_Threshold-EN.pdf [12.14 KB]