Comment relier deux chaînes représentant plus de 16 caractères dans Unity Pro (EcoStruxure Control Expert) ?
Par défaut, le nombre maximum de caractères autorisé pour des données de type STRING est seulement de 16. Il peut être porté à 65534 caractères ASCII.
À cet effet, sélectionner le type de données STRING [<size>], où "size" (taille) caractérise un entier non signé (UINT) capable de définir une chaîne entre 1 et 65534 caractères ASCII.
Le résultat ne peut s'afficher qu'avec 16 caractères. Toutefois, le maximum de caractères qu'il peut contenir sera celui qui est défini dans son type de donnée.
Publié pour: Schneider Electric Belgium