En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Puis-je installer des produits non Resi9 XE sur un système XE ?

Oui, il est possible d’installer n’importe quel produit standard DIN une fois que le répartiteur Resi9 XE est installé.
Le système Resi9 XE est conçu pour être compatible avec les équipements DIN, ce qui vous permet d’ajouter ou de remplacer des modules facilement sans démonter le répartiteur.

Conseil :
Assurez-vous de respecter les consignes de sécurité lors de l’installation, notamment en coupant l’alimentation avant toute intervention.