Les références commerciales PrismaSeT XS sont-elles compatibles avec les anciennes offres BoxPlus et PragmaPlus, en termes de compatibilité mécanique et de forme ?
Oui, toutes les nouvelles références commerciales de PrismaSeT XS sont entièrement compatibles avec les anciennes gammes BoxPlus et PragmaPlus, tant au niveau de la compatibilité mécanique que de la forme.
La seule différence concerne la couleur : PrismaSeT XS est réalisé en RAL 9003 au lieu du RAL 9016.
Les portes transparentes fumées restent quant à elles 100 % identiques ; seules la désignation et la référence ont été mises à jour.
Vous trouverez plus d’informations via le lien suivant : https://www.se.com/be/fr/product-range/54848026-prismaset-xs/
Veuillez noter que les charnières ne peuvent pas être commandées séparément dans la gamme PrismaSeT XS.
Si vous devez remplacer les charnières — par exemple en remplacement de la référence Pragma PRA90043 — il est nécessaire de commander une porte complète de la gamme PrismaSeT XS.