Is the EVlink Pro AC energy measurement MID certified ?
For the other EVlink Pro AC references, the energy measurement is performed by an electronic card inside the charging station. The measurement accuracy is 1% but it is not MID certified. It is also possible to connect an external Energy Meter (MID or not MID) via Ethernet or RS485.
MID Energy Meter references: A9MEM2155, A9MEM3155.
Energy Meter references (not MID): A9MEM2150, A9MEM3150.
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.