How to get the firmware version of a Mx80 analog module ?
Otherwise, there are two methods for getting the firmware release of a module in a Mx80 rack :
1 : if the module is set into the local rack, you can get the firmware release by :
b : the firmware release si shown as follows (see 2) :
2 : Using Unity-Loader :
b : set the rack number and the slot number of the module (0.5 in the example below) in Unity-Loader tool => firmware version is display (version 1.10 in the example)
Publié pour: Schneider Electric Belgium
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.