How to get the firmware version of a RIO adapter module (BMxCRA31xxx) ?
Otherwise, there are two methods for getting the firmware release of a module in a Mx80 rack :
1 : By connecting Control-Expert to the CPU :
b : the parameter "VERSION" is set with the value of the firmware version in hexadecimal (high byte : Major version; Low byte : Minor version) => in the example below, version 2.7 is displayed
2 : By using Unity-Loader tool to the BMxCRA31xxx device :
b : the firmware release is displayed on the right window as shown below (version 2.15 in our example) :
Publié pour: Schneider Electric Belgium


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.